This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478 WEBENCH

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653193/lm3478-lm3478-webench

器件型号:LM3478

LM3478中的 WEBENCH 在6V ~ 15V 输出、IN 设置输出 电流(1.9A)时是否正常  

但是 、当设置为2.0A 至2.3A 时 、没有路输出报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    只需确认输入电压为6V、输出电压为15V。 是这样吗? 该设计的最大输出电流是多少?

    听起来器件可能会达到电感器峰值电流限制。 是否修改了电流感应电阻器? 当有"单向输出报告"时、输出电压是多少? 它是0V 还是大约为输入电压?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电源为6 ~ 15V、输出电源为18V/2A
    它会显示过热
    但输入电源为6 ~ 15V、输出电源为18V/2.4A、没问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否注意到 Webench 在为两种设计(1.9A 与2.4A)选择合适的电源时选择电感器和 MOSFET 的区别? 与2A 负载相关的问题最可能与最佳解决方案的 Webench 算法有关。 我们将把这一信息传递给 Webench 专家、并查看问题是否可以解决。 但目前、您可以选择将2.4A 设计用于您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、打字出现问题。 我在此重写答复:

    您是否注意到 Webench 提供的两种设计(1.9A 与2.4A)的电感器和 MOSFET 选择之间的差异? 无法为2A 负载生成设计的问题最可能与 Webench 算法选择最佳解决方案有关。 链接到 LM3478的可用器件可能太大或太小。 我们将把这一信息传递给 Webench 专家、并查看问题是否可以解决。 但目前、您可以选择将2.4A 设计用于您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    我们已经解决了该问题、下周将发布为量产数据。

    谢谢、
    Kiran Kumar