This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:主动电池平衡调试问题

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624368/emb1428q-active-cell-balancing-debug-issue

器件型号:EMB1428Q

您好!

我们在电池平衡调试期间遇到了一个问题:

当 MCU 发送第一个平衡命令系列时、故障代码1428为1011、VDD_CP 引脚上的输入电压仅为 VSTACK+2V (数据表中的正常值应为 VSTACK+2*VDDP)。 您对此有什么想法吗?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    从数据表图4中、如果电荷泵正在运行且存在 VDD12V 和 VDDP、则应设置 bq_Good。 电荷泵电压也将取决于 VSTACK、控制取决于5V 和 VIO。 我建议确保所有电源都存在且稳定。 您似乎发现电荷泵不足。 确保电荷泵部件安装的极性正确且连接牢固。 数据表中图8下方的信号说明可能有助于确定问题。
    预期的响应将是"A"的"无故障条件"。