This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:输出压降问题

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623763/bq24032a-output-voltage-drop-issue

器件型号:BQ24032A

您好 TI。

我的客户正在使用 BQ24032A。

它们存在输出压降问题。 如何解决此问题。 请帮帮我。

条件)

1.无 USB 输入和无交流输入

2.取出电池,然后进行连接

输出压降问题)

1. 已取出电池

2.在 OUT 电压低于500mV (0~500mV)后、连接电池(4.1V)。

所需的 OUT 电压约为4.1V、但 OUT 电压约为3.75V (请参阅以下波形)

(蓝色=电池电压/红色=输出电压)

正常工作)

1. 已取出电池

2. 在 OUT 电压降至500mV 以下(即、OUT 电压仍高于500mA)之前、然后连接电池(4.1V)。

输出电压约为4.1V。 这是正常情况。

(蓝色=电池电压/红色=输出电压)

问题)

为什么会出现压降? 以及如何进行调试?

请帮我、并告诉我提示或调试点。

请参阅随附的原理图和波形。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    发生这种情况时、OUT 上的负载是多少?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发生此问题时、负载约为20mA。

    请尽快帮助我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Raheem。

    发生此问题时、负载约为2mA。
    较大的负载是相同的。

    在输出压降中、如果插入了充电源(VCC_USB=5V)、则输出电压恢复为4.1V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请检查此问题是否在无负载时也出现。
    此致、
    Raheem