This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV61220:推荐用于低功耗电池器件的 DCDC

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, TPS61021A, TPS61220, TPS61291, TPS610981, TPS610985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660405/webench-tools-tlv61220-recommended-dcdc-for-low-power-battery-device

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件: TPS61021ATPS61220TPS61291TPS610981TPS610985

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我正在考虑在使用2节 AA 碱性电池供电的设计中使用 TLV61220或 TPS61021A。

当我的器件运行时、耗时约为20mA。 空闲时、电流大约为20uA。

使用的工作:空闲比率时、电池寿命应约为一年。

是否建议使用上述任一器件或其他任何器件? 我担心流入 Vout 引脚的静态电流(17uA)可能会使器件的空闲功耗加倍。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    取决于您是否需要在空闲模式下关断升压。 如果是,您可以使用 TPS61021A 或 TPS61291;如果不是,您可以使用 TPS61220或 TPS610981,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 感谢您的回复。

    如果我理解正确、在关断时、器件会将输出与输入断开。 我的应用在空闲状态下仍需要3V 的电源。

    我是否还正确理解静态电流、因为该电流在器件处于活动状态时始终存在? 我认为、这可能仍会否定使用直流/直流转换器延长电池寿命的任何好处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、您可以查看运行期间功耗低于1uA 的 TPS610985。