This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:VHEADROOM LED_DRV_FLOAD

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624187/lp8863-q1-vheadroom-led_drv_headroom

器件型号:LP8863-Q1

您好!

数据表第7页中的 VHEADROOM 是否与第16页中的 LED_DRV_FLOADTM 相同?

同样、VHEADROOM_HYST 是否与第16页图10中的"+0.5V"相同?

"led_driver_headroom = 01b"是什么意思?

谢谢!

此致、

奥古里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oguri-San、

    是的、 您的理解是正确的。

    VHEADROOM 是 LED 低压实器电平、与第16页的 LED_DRV_FLOADDR 相同。

    VHEADROOM_HYST 是 LED 中间比较器电平、与第16页上的 LED_DRV_FLOAD_0.5V 相同。

    "LED_DRIVER_headroom = 01b"显示了不应出现在该表中的内部控制、并将在下一次数据表更新时删除。 请忽略这一点。

    如果您有任何疑问、请发送电子邮件给我、因为 E2E 问题会从其他地方转发、可能需要更多时间来联系我、因此您可以更快地获得答案。

    希望这对您有所帮助、