This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5948A:输出故障

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5948A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660049/tlc5948a-output-failure

器件型号:TLC5948A

您好!

我正在使用 TLC5948A 驱动器设计 RGB LED 板。 我使用其中的12个、它们通过串行输出连接到下一个串行输入、因此按照所述的数据表进行级联。

LED 板采用4种多路复用方式、时间范围为1ms、因此灰度时钟定义为在此时间内执行256个周期。 我不关心点校正或误差输出、因此始终选择使用 GS 寄存器的模式(TMGRST = 1、DSPRPT = 0)。 我用4个信号(GSCLK、SIN、SCLK、LAT)驱动它们。 VCC 是稳定的3V3。  

我的问题是,某些输出 TLC (一个或两个)随机损坏,我找不到其背后的原因,因为我对绿色和蓝色 LED 使用 VGB=4 VDC,而红色 LED 使用 VR =3VDC,电流为红色:42mA,绿色: 34mA,蓝色:15mA

如果我分别打开每种颜色(BC = 0x7F)、则不会损坏输出、但我打开所有 RGB 颜色(BC = 0x7F)、 那么输出也会损坏。  输出故障是在输出为空时流经输出的小电流、可能 是流经 IC 内部保护二极管的泄漏电流

您是否对这种类型的驱动程序可能损坏的情况有任何想法或建议?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们从未见过这样的问题。

    当 Vcc<3.6V 时、TLC5948A 每通道可处理45mA 的电流、因此即使打开所有通道、也不应损坏。

    受损通道是否再次不亮?

    或者、您是否尝试打开2、3、4等 LED 来查看发生了什么情况?

    您还可以测试输出波形、尤其是针对已除雾通道的输出波形、以进行详细分析。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    首先、感谢您的快速回答。

    受损通道是否再次不亮?

    不可以、通道损坏效果良好、但 当通道应关闭时、会有小电流流动、从而点亮 LED。

    或者、您是否尝试打开2、3、4等 LED 以查看发生了什么情况?、

    芯片的其余通道工作正常。

    我附加了以下图片:

    VLED 蓝色= 4VDC

    通道蓝色 LED 故障

    通道 LED 蓝色正常

    感谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以在此处附上原理图以供参考吗?

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kennet、

    解决了!!!!!我已经将时间多路复用更改为 Maxim 关于驱动器 MAX6973的应用手册、结论是、在我的案例中、在结束和启动 MOSFET 开关之前、通道必须关闭、在15 us。 我不知道是因为解决了问题、但在该解决方案通道未损坏的情况下、您知道原因吗?

    谢谢、