This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:请求更换

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624276/tps709-requesting-for-replacement

器件型号:TPS709

您好!

我们在 其中一个电路中使用 TPS70933DBVR、但该 LDO 的最大输出电流为150mA。 请建议使用相同封装或极少改动的500mA 输出电流替换器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    您的输入电压和输出电压适合您的应用?

    另请注意、采用 SOT-23封装的任何 LDO 都将面临一些散热挑战。 因此、在选择线性稳压器时、请注意标称和峰值功率耗散。 例如、在 SOT-23封装中、TJA 可能为~240C/W 这意味着在电流为500mA 时从5-3.3V 开始的应用中,功率耗散将为(5-3.3)*0.5或850mW。 此时 TJA 是稳压器结在环境中的上升、在本例中为0.85W*240C/W=204C!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    VIN 将在5-10 VDC 的范围内。 我们需要5V 输入和3.3V 输出。 如果我们需要更改封装、请建议输出电流约为1A 的合适 LDO。


    谢谢、
    Kiran。 A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    我们有多个 LDO 可满足您的应用需求。  将我们可用的 LDO 缩小到适合您应用的 LDO 范围的最简单方法是使用参数搜索。  我已在 此处输入您声明的应用要求(最大输入电压大于或等于10V、额定电流大于或等于1A、固定输出电压为3.3V)

    正如 John 提到的、在选择要使用的封装时、您需要牢记热性能。  每个数据表都提供了热性能信息表、可帮助您从热性能角度确定器件/封装是否适用于您的应用。

    非常尊重、

    Ryan