This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:断电配置

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622636/tps65911-pwrdn-configuration

器件型号:TPS65911

你(们)好

> PWRDN 输入是具有可选极性的复位输入(PWRDN_POL)。 输入端的高电平(低电平)会强制 TPS65911x 器件进入关断模式、从而导致断电复位。  

如果 PWRDN 为低电平、它是否会进入关断模式? 我不理解上述解释("输入强制 TPS65911x 器件进入关闭模式时的高(低)电平")

以下理解是否正确?

 -高电平(由 VRTC 提供);正常(运行)模式

 -低电平(连接至 GND);关闭模式

我们还应该在连接到 VRTC 时使用上拉电阻器吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、

    我会将您的查询分配给 TPS65911专家、我们会再给您。

    此致、
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha-San、您好!

    感谢 您的支持。

    此外、我在应用手册中找到了该图。

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/swcu181c/swcu181c.pdf

    (图1 PWRDN 配置。)

    建议在未使用时将其连接到 VRTC。

    如上所述、如果不使用 PWRDN、我认为我们应该直接将 PWRDN 连接到 VRTC。

    是这样吗?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    PWRDN 的极性取决于 PWRDN_POL EEPROM 位。 这就是数据表显示 HIGH (LOW)强制关闭它的原因、因为它取决于 EEPROM 位。

    PWRdn_POL=0:PWRdn 为低电平有效、因此 PWRDN=LOW 将关闭 PMIC、PWRDN=HIGH 将为正常运行。
    PWRdn_POL=1:PWRdn 为高电平有效、因此 PWRDN=LOW 将为正常运行、PWRDN=HIGH 将关闭 PMIC。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Karl-San、

    非常感谢您的回复。

    我理解您的上述回答。

    您是否也可以关注有关此引脚配置的第一个和第二个问题?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    如果您不使用 PWRDN 引脚、而只是希望 PMIC 保持开启状态、请根据 EEPROM 设置执行以下操作之一:
    Pwrdn_POL=0:将 PWRDN 连接到 VRTC。
    PWRDN_POL=1:将 PWRDN 连接到 GND。

    如果您使用的是 PWRDN 引脚、则需要一个上拉电阻器、以便您可以将输入从高电平更改为低电平。 如果您不使用它、则无需上拉电阻器。

    谢谢、
    Nick