This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:冷启动无法正常工作

Guru**** 2575925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659225/bq25570-cold-start-not-working-properly

器件型号:BQ25570

大家好、

我正在使用 TEG 为 BQ25570加电。 除冷启动外、一切都运行良好。 对于冷启动、它需要大约480mV (开路 TEG 电压)(根据数据表、它为330mV 至400mV)。 此外、在冷启动期间、TEG 电压被钳位至低于开路 TEG 电压10-15mV。 但根据数据表、在冷启动期间、TEG 电压应钳位在330mV。  

重要组件的详细信息如下所示、

VSTOR 电容= 57uF + 0.1uF (距离引脚小于10mm)

V BAT 电容= 0.44 F、5.5V (超级电容器)

Rov2=7.32 Mohm,Rov1=5.6Mohm

Rok3 = 4.75Mohm、Rok2 = 5.6 Mohm、Rok1 = 3.92Mohm

Rout2=7.32 Mohm,Rout1=4.75 Mohm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SEBIN、

    当节点未完全放电时、您是否正在执行背靠背测试? (VSTOR 和 VBAT)

    您能否绘制 TEG 输入波形以及电感器波形? TEG 的模型也是什么?

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham、

    是的。 当节点未完全放电(热启动)时、我将执行反向测试。 在热启动期间、我没有遇到任何问题。 我的问题是冷启动(VSTOR =0且 V BAT =0)。 I 使用 TEG1–241-1.4-1.2 。