This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:UCC25600设计开环电路

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656410/ucc25600-ucc25600-design-open-loop-circuit

器件型号:UCC25600

尊敬的先生:

我的客户会使用 UCC25600来执行 LLC 输出开环结构(请参阅下面的电路)。

电气规格如下所示

VIN=0V~800V、 Vo=Vin、Po=500W、Fosc=160K、DT=460nS

问题:

UCC25600 LLC 是否 适合 宽范围输入/输出电压应用

2.一些输入电压(类似_300Vin)似乎不稳定条件、有任何改进此问题的建议。

谢谢!

Steven

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    感谢您关注 UCC25600。 对于您看到的不稳定情况、您是否有任何可以分享的波形? 在任何低于300V 的输入电压下或仅在300V 的电压下、它是否不稳定? 您是否能够共享完整的 LLC 原理图? 如果您不希望公开发布、您可以通过电子邮件发送给我:ben.lough@ti.com。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    现在、我将继续并关闭此主题。 如果您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、
    本·洛夫