This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:TPS74401电压下降。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624376/tps74401-tps74401-voltage-is-dropping

器件型号:TPS74401

您好!

我 在设计中使用 TPS74401器件从1.5V 生成1.2V 电压。 该电压最初是可以的、但在对 FPGA 进行编程后、电压会降至1V。 除了消耗更多电流之外、还有其他可能导致电压下降的原因。

提前感谢。

Kirty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kirty:

    有几个因素可能会导致输出电压降低。 如前所述、负载可能会通过 LDO 消耗更多电流。 另一种可能是输入可能被下拉。 尤其是 LDO 的输入正在为多个电源轨供电时、情况更是如此。

    为了帮助调试、您能否提供 LDO 部分的原理图以及输入电压、输出电压和输出电流的示波器截图?

    非常尊重、
    Ryan