This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001:TL5001隔离式直流/直流问题

Guru**** 2588395 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624395/tl5001-tl5001-isolated-dc-dc-issue

器件型号:TL5001

我正在设计一个将使用 TL5001的设计。 它是一款直流/直流高输出电压反激式转换器(隔离式直流/直流)。

问题:

我在 RT 和 GND 之间使用100K 电阻、当负载为3W 时、系统工作振荡器频率为22K、空载时为100K。 为什么不总是100K。

我需要4.5us 的控制死区时间、当输入为8V 至16V 时、死区时间将更长、另一种情况是占空比变为0%、现在 TL5001不工作或变压器饱和。

如何解决这个问题?请帮助,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    1请检查在3W 负载下是否发生了脉冲跳跃。
    2请参阅数据表中的图17。 您必须添加 DTC 电阻器以控制最大占空比。
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明天会尝试您的建议、非常感谢!