This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:电源电压与感测电压间的关系

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660430/tps3808-supply-voltage-vs-sense-voltage

器件型号:TPS3808

您好!

我计划使用 TPS3808G50来监控5V 电压。 我将为 IC 的 VDD 电源提供4.7V 电压、并为 SENSE 引脚提供5V 电压。

在这里、感测输入大于 VDD 电源。 在这种情况下是否存在任何问题?

VDD 是否应大于 SENSE 输入的约束。

此致、

Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijetha、

    使用感应电压> VDD 电压时没有问题。 只需确保电压处于建议的工作条件范围内(VDD 为1.7V 至6.5V、SENSE 为0V 至6.5V)。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。