This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:TIDA-00961

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660440/tida-00961-tida-00961

器件型号:TIDA-00961

您好!

我在 BOM 中看到您选择的-  L102、L103 327uH 7840-09-0014 Nova 磁性电感器、Toroid、铁氧体、327 µH μ H、0.065 Ω、 TH 电感器、1380x1310x880mil。

但您  µH 了另一个值-如前所述、所需效率为0.99、V IN (min)= 160V、DPEAK_LL = 0.42、P OUT = 1600W、FMIN = 450kHz、L1和 L2的计算值为14.78 μ A。 升压电感器的值四舍五入到 µH μ H。

你能告诉我为什么?

 

此致

Popov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Popov、您好!

    感谢您的信息。 如果您查看原理图、您将看到电感器旁边有一个小标记"重新设计"。 这意味着电感器不是它们在图中所具有的电感器。 正如 TIDA 指南所述、它实际上是15uH。

    对于 CrM PFC、当输入、输出电压和功率电平是固定的时、电感器的 di/dt 是固定的。 通过选择频率、可以计算电感。 我们的设计使用最小450kHz 的开关频率、因此为了在如此小的时间段内达到峰值电流、需要使用小型电感器。 TIDA 指南提供了详细的计算方法。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Popov、您好!

    感谢您将此事告知我们。 BOM 值错误。 我们将更正该值。 实际使用的器件是 Precision Inc.的019-8903-00R。它是一个15uH 电感器。

    此致、

    Salil