This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要兼容的4线制线性 LED 驱动器

Guru**** 2411300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5971, TLC59731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660505/need-compatible-4-wire-linear-led-driver

主题中讨论的其他器件:TLC5971TLC59731

我们使用4线(VCC、GND、时钟、数据) PWM LED 驱动器芯片。  它们是4线系统的标准协议。  遗憾的是、这些芯片即使具有非常快的时钟速度、也是 PWM、尤其是在距离为2000英尺或更远的地方闪烁。

您可以看一下这些显示屏、并将您的头左右移动、LED 会通过"持续的视觉"效应变成多个小点流。

现在是我们将显示屏切换到线性驱动器的时候了、但我们需要相同的兼容性。  对于 PWM 芯片、我们需要遵循相同标准化4线协议的线性芯片。

你有什么建议?!

谢谢!

--= Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

      我是否知道详细要求或应用、然后我们可以推荐正确的要求或应用?

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我有另一个器件、但我目前找不到器件型号。 但是、这里是一个4线部件、我们可以用 MY9231作为示例。 我需要沿着这条线性器件。 相同类型的同步通信(数据和时钟)不是异步的。

    www.my-semi.com.tw/.../MY9231_BF_0.91.pdf

    这是用于创建长菊花链 LED 照明系统的典型芯片类型。 现在、我需要以线性形式(无闪烁)进行处理。 正在寻找这样的单个3通道单元、以及3通道 x 8、3通道 x 16、3通道 x 32等

    谢谢!! )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦! 请使用24伏直流电! )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Den:
    我们的 TLC59731和 TLC5971可满足您的接口要求、但电压不能支持24V。
    我是否知道您的应用程序最终申请的详细信息?
    谢谢!
    夏季