This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23757与 TPS23754

Guru**** 2569645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23757

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660190/tps23754-tps23757-vs-tps23754

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23757

你(们)好

我可以看到 TPS23757和 TPS23754之间 PoE 标准支持的差异。

它们之间是否还有其他显著差异?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,那 na78!

    TPS23757的输入电压最小值(9.3V)低于 TPS23754 (15.7V)。 否则、所有其他差异都与它们可以达到的最大 PD 级别的差异相关联(TPS23757限制为3类的最大值;TPS23754可以支持4类)。

    感谢您对 TI PoE 的持续关注、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我可以理解。

    贝斯特雷加兹