This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:当电池电压高于4.25V 时、BQ24157无法充电

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624132/bq24157-bq24157-can-not-charge-when-battery-above-4-25v

器件型号:BQ24157

你(们)好

在以下条件下进行测试、        

1.让手机关机,插入充电头,当电池电压(假电池直流电源) 低于4.24伏时,手机可以充电。  并将电池电压增加到4.25V、4.26v、4.27v、4.28v…… 仍然可以充电。        

2.当 电池电压(假电池直流电源)高于4.25V 时、让手机关机再插入充电头、手机无法充电、BQ24157没有充电电流。 您能不能帮助解释一下、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    存储器位置06是安全限制寄存器。 安全限值寄存器中的编程值不包括存储器位置02 (电池稳压电压)和存储器位置04 (快速充电电流)的较高值。 存储器位置02中的默认最大电池稳压电压为3.54V、但除非存储器位置06中的值增加、否则只能写入4.20V。 如果 VBUS > V (UVLO)、则安全限值寄存器复位并且只能在 V (CSOUT)降至1) V (SHORT)阈值(典型值为2.05V)以下之后写入1次;如果 VBUS < V (UVLO)、则数字复位阈值为2.4V (典型值)。