This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:Ven=3.3V 时的 EN 引脚电阻

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660409/tps563210a-en-pin-resistance-at-ven-3-3v

器件型号:TPS563210A

你(们)好

对于 TPS563210A 的 REN (EN 引脚电阻接地)、

您能告诉我们 VEN=3.3V 条件下的最小、典型和最大值吗?

此致、
沃特鲁伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据表中、Ren 范围为225k 至900k、这与 EN 电压无关。 您可以在 EN=3.3V 时使用此数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wataru、

    对于 TPS563210A,我们仅记录输入电压=4.5V 时的 REN 平均值。 对于 Vin=4.5V、Ren=336.84K Ω。 我可以向您展示的另一个数据是全输入电压和全温度的最小值和最大值、最小值=265.9368k Ω、最大值=446.0718k Ω。 谢谢!