This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:深度放电保护

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623934/bq25703a-deep-discharge-protection

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

您好!  

我想在12V 铅酸充电器/UPS 应用中使用 Bq25703、我对此有一些疑问:  

我的应用程序的参数:  

  • 直流输入电压:12V (5A)
  • 电池:2、3Ah 12V SLA
  • 系统电压:12V  
  • MODE (模式):UPS

是否有办法将"VVBAT_UVLOZ"-(电池欠压阈值)值从2、55V 增加到10、5V? 因为数据表显示"如果只有电池存在并且电压高于 VVBAT_UVLOZ、 BATFET 打开并将电池连接到系统"、并且我不想在适配器未连接到充电器的输入且电池电压低于10、5V 时启动系统-以避免 SLA 电池深度放电。  

如果可能、是否可以使用 i2c 命令手动关闭 BATFET、以断开其与系统的连接、 或者,我应该使用一个与 BATFET 串联的附加电池监控器 IC 和一个功率 FET,以便在电池电压低于10,5V 时断开电池。  

或者、您能否推荐和其他解决方案来满足这些要求?  

谢谢、
Joe  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池 FET 具有体二极管。 即使是、它也会关闭。 体二极管仍然可以将电池电压传递到系统。
    要断开系统与电池的连接、您需要添加另一个 FET。 是的。 您应该使用一个与 BATFET 串联的附加电池监控器 IC 和一个功率 FET、以便在电池电压低于10、5V 时断开电池。