This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92661-Q1:电路配置问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92515, LM3423, LM5122, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622905/tps92661-q1-circuit-configuration-questions

器件型号:TPS92661-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3409TPS92515LM3423LM5122TPS40210

尊敬的 TI:

我目前正在开发汽车灯。(转向信号)

以下是两个问题:

使用降压/升压电路时、TPS92661的 LED0 ~ LED4能否连接到 LED 而不是 GND?

2.可以通过更改为 PIC 控制使用 UART 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在寻找合适的人来回答您的问题。 我会尽快通知您。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对此器件有一些专家的回答:

    1.是的,LED 0到 LED 4可以连接到 LED-.

    2.可以、只要所选的 PIC 兼容 UART、适合您的设计并具有足够的带宽。

    我确实要提到一点、这是在该器件中使用降压/升压稳压器时需要考虑的问题。 可以完成、但它取决于许多因素、您必须小心。 理想的解决方案是使用降压稳压器驱动 LED 灯串/TPS92661。 它们具有连续输出电流、因此我们通常与此 IC 搭配使用的器件是 LM3409和 TPS92515、因为它们不需要任何输出电容。 降压/升压确实需要一定数量的输出电容、因此分流 LED 会导致一些严重的瞬变、甚至会烧毁开关(所有电容器能量都需要在串电压下降时放电)。 使用此 IC 的最常见方法是使用升压稳压器后跟 LM3409或 TPS92515。 这将为您提供最佳性能。 但正如我说过的、它可以通过降压/升压来完成、它实际上取决于您的应用以及具体的实施方式、但我只是警告您潜在的问题。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢您的关注和支持。
    我现正就以下建议兴建一条回路,并询问是否可以解决问题。
    如果 LM3423本身使用内置 PWM 功能使负载仅在内部稳压器运行时运行、是否可行? (如有必要、可通过向 PWM 施加强制信号来通过负载开路来解决该问题。)


    请查看并向我们提供您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、如果 TPS92661中相同数量的开关每个周期都打开/关闭、这是可以的。 但如果不是、这可能是一个问题。 输出电容器将被充电至您拥有的任何串电压。 如果您在一个周期内获得30V 输出、然后分流一些 FET、使其在下一个周期中仅为20V、那么10V 的能量将通过 FET 和开启的 LED 放电。 峰值电流可能很高。

    TPS92661在此应用中的实际用途是什么? 您是否需要在 LM3423打开或关闭时动态切换 LED 数量? 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    我们将回答您的询问。
    -。 应用:矩阵转向信号(动态转向灯)
    -。 是的、没错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    如果您通常在导通期间增加 LED 灯串、那么这只是环路响应问题、应该可以解决。 下降是您会遇到问题的地方。 甚至在下一个转弯时也可能会增加。

    如果它只是增加、您可能不想使用断开 FET、以便电容器在下一个导通周期之前能够放电更多。 在这种情况下、您只能在周期之间变暗、并在矩阵增加 LED 数量的同时使器件保持运行状态。

    如果您在导通期间的任何时刻减小、则可能会因降压/升压输出电容而导致损坏。 这就是不需要输出电容的降压转换器解决问题的地方。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、
    感谢您的关注和支持。

    我决定改变发展概念。
    有可能吗?
    -。 升压->降压(LM3409)-> LED 驱动器(TPS92661)
    请推荐以下产品。
    -。 升压规格
    输入:8 ~ 26Vdc (典型值为13.5Vdc)
    2.输出:42V 直流/300mA

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    Q 级升压级的几种常用器件是 LM5122和 TPS40210。

    此致、

    克林特