This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:AFE -输入 RC 滤波器怎么样?

Guru**** 2590580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659507/bq28z610-afe---what-about-input-rc-filter

器件型号:BQ28Z610

您好、再说一次、

很抱歉,我已经提出了所有问题,但最好先询问,然后再找问题...

我想知道、如果100欧姆- 100nF RC 滤波器使即时电流读数平滑、如何像编程到数据闪存中一样保证 AFE 跳闸电平和时序。

SLUAA65B 在数据表中将典型应用原理图称为 drwan、但我认为 AFE 表没有考虑到这一点。

RC 滤波器与实际跳变值和时间之间是否存在任何实际关系?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该参考设计具有针对 AFE 进行优化的值。 是的、如果您使用更高的滤波电容器、则会由于更高的 RC 常数而产生更大的延迟。 但是、FET 操作主要由 FW 控制、因此它们上存在基于 FW 的固有延迟、由于具有 FW 调度程序、因此延迟长达一秒。 我们通常建议您继续参考设计并使用具有低 Ciss 的 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我使用了与参考原理图相同的 RC 常数、因此应该尊重时序。

     虽然我同意您对 SW 感测到的充电和放电过流的看法、但 我不同意过载电流的看法。 在 SLUUA65B 中、AFE 的说明中解释了它们是硬件跳闸设置、我了解到它们上没有添加与寄存器中设置的值不同的 SW 延迟、第12页的"2.6基于硬件的保护"一段。


    在任何情况下、正如我已经告诉过的、具有与 SLUSAS3基准电路相同的 RC 常数、电路行为应该是相同的。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 AFE 时序和电平由预选的 AFE 寄存器设置决定。