This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:固件版本

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659505/bq28z610-firmware-version

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

几周前、我从 BQ28Z610网页下载了版本0.19_build24。

该软件包还照常包含 bqStudio 的配置文件。

我 有3个问题:

  1. 今天我无法从网页检索版本0.19。 它是否因为存在问题而自行开发?
  2. 参阅0.19版、bqStudio 中会出现一些新命令、但没有相关文档。 此类新命令为:Smooth_SYNC、MFC 使能_A (和_B)和 MFC 禁用。
  3. 我目前使用固件版本0.19准备了黄金映像。 我可以使用该黄金映像进行制造吗?

感谢您的快速回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的,我们发现了一个问题,并撤回了固件以解决它
    2. v0.17中不存在这些命令,它们与添加到 FW 中的多功能功能相关,该功能目前不可用
    3.您可以恢复为 v0.17并将其用于生产,或等待我们使用更新版本(其 ETA 目前不确定)进行修复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Batt

    原谅这种拖延、但我准备了新的黄金固件、然后我 参与了制造。

    最后一个信息:我使用了一个器件中的.gg 文件、该器件的学习周期已 使用 v0.19完成。 我已对 数据闪存参数列表进行了必要的更改(v0.19缺少 v0.17中的一个、并且还有2个)。 更新状态设置为2、两个周期计数都设置为0。

    然后、我按照 本论坛中所述的程序准备了黄金固件:

    1. 将 v0.17编程到器件中
    2. 对 ChemID 进行编程
    3. 上传准备好的.gg 文件  并将其写入内存
    4. 导出成为新 golden srec 文件的.srec。

    您能否确认上述内容是否正确?

    再见  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maurizio、

    不用客气。 是的、没错。 请确保您也选择了校准部分、以防您在器件上执行了校准。