This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3401:适用于24V 铅酸电池的电池充电器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624185/lm3401-battery-charger-for-24v-lead-acid-battery

器件型号:LM3401

各位专家、您好!

   我们希望将 LM3401用作24V 铅酸电池浮动充电中的恒压恒流源,其要求如下:

1) 1)当消耗的电流小于0.6A 时、输出27.3V (电压范围为27.0V 至27.5V 是可以的)

2) 2)当消耗的电流超过0.6A 时、该电路将限制为0.6A、并将施加到电池的电压降低

此处有问题:

1) 1) 此器件是否适合此应用?

2) 2)如果电流小于0.6A,则施加到电池上的电压将等于 Vin? 电压损失会有多大? 对 LM3401输入电压施加27.5V 直流电是否正常?

   谢谢。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolaus、

    我不确定 LM3401是否完全适合、因为我不能完全确定您尝试实现它的确切方式。 但它是一种开关电流调节器、旨在提供恒定电流、但负载电压取决于负载、不会调节电压。 如果您只需要一个电流源、它就能很好地工作。 输入端电压为27.5V、最大压降取决于条件和您的 FET。 如果 Vin 非常接近 Vout、它将进入100%占空比模式、因此压降恰好在 FET RDS (on)上。 但它无法在100%占空比模式下完全调节电流、但它将低于标称电流设定点。

    此致、

    克林特