This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:输出电压不稳定

Guru**** 2561610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660167/tps61252-output-voltage-unstable

器件型号:TPS61252

我想在我的项目上使用 TPS61252、但遇到了一些问题。 我需要5V 输出、但输出电压不稳定。 我在数据表中使用了完全相同的原理图。 我尝试了不同的 IC 和电路板、但运气不好。

电感器:TDK VLS3015ET-1R0N、1uH、 58m Ω、2A

输入电容:Murata GRM219R60J106KE19D、10uF、6.3V、 X5R

输出电容:Samsung CL21A226MQNNNE、22uF、 6.3V、 X5R

反馈电阻器:768k、243k

输入电压:4V

输出电压:在4V 和6.3V 之间波动

反馈引脚: 在1.24v 和1.28v 之间波动

负载电流:100mA

请帮帮我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.尝试使用多个板来检查行为是否相同。
    2.拆下 C1并再次检查
    3.在问题发生时测量 VIN 和 VOUT 波形。 (请注意、如果探头的阻抗不大、则在 FB 中连接探头可能会导致问题)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我尝试了两个不同的板、一个原型板和两个不同的 IC。 行为是相同的。

    2) 2)删除 C1没有区别。

    3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将电感器值更改为1.5uH。

    第一个输出电压为5.02v。 在20分钟内输出缓慢上升至5.05v。 突然输出降至4.67v。 10秒后、输出恢复到5.01v。 但15分钟后、输出降至4.0v、即输入电压。 我等待了5分钟、但输出永远不会上升到5V。
    在输出电压为1.6V 后、我断开并重新连接了电源(Vin)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该行为似乎是由焊料问题引起的。 我在其他器件中发现了类似的奇怪行为、因为使用了不良的"焊锡膏"。 不能确定在完成组件组装后是否清洁过电路板。

    我还建议您应用 EVM。 在 EVM 中执行相同的实验。 交换 EVM 的 IC 和您的系统板、以检查问题是由 IC 还是外部组件引起的。

    请将其设置为直流耦合。