This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:5V 工作电压->UVLO 引脚搭接是否可行?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624378/tps53647-5v-operation---uvlo-pinstrap-possible

器件型号:TPS53647

只需设置引脚搭接、器件是否可以在5V 电压下运行?

 默认 UVLO 为7.25V 是否可以通过引脚搭接进行更改? 或者是否需要进入 NVM 模式以5V 电压运行?

 谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrice:

    您必须更改 NVM 设置以使用5V 输入运行。 我们无法使用引脚搭接更改 VIN UVLO。 更改 NVM 设置后、您可以在下次不需要再次更改它时保存它。 此外、在 NVM 中更改 UVLO 设置后、它还可以在引脚搭接和 NVM 模式下运行。

    此致、
    Weidong