This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36923:亮度控制

Guru**** 2534120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622278/lm36923-brightness-control

器件型号:LM36923

我想使用 LM36923为 LMS700JF04-0实现 LED 背光单元驱动器。 我的问题是如何通过 PWM 或 I2C 调节亮度/电流。 如果我不连接这些引脚、LM36923的默认亮度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Teboho、

    您必须使用 PWM 或 I2C 来设置亮度、两者都不能保持未连接状态。  默认设置启用 PWM 控制、使 PWM 频率< 10kHz。  如果您的 PWM 频率大于10kHz、则需要 I2C 控制来更改寄存器0x12中的 PWM 采样频率。

    此致、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy  

    感谢您的回复。

    我希望将该器件用作独立器件。 我能否先设置亮度、然后让器件在未连接引脚的情况下独立工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Teboho、

    您可以使用上拉电阻器将 PWM 引脚连接到 VIN、以开启升压和 LED 电流阱。 如果您让 PWM 引脚悬空、升压转换器将关闭。
    此致、
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy

    我将很快与您分享我的原理图、供您查看。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy

    请查看我的原理图。 HWEN 和 ASEL 连接到外部连接器以进行手动选择。 我将使用 Arduino 来配置亮度控制、您能否为我提供代码来执行此操作。 此外、我还在独立模式下将 PWM 驱动为高电平。 Thankse2e.ti.com/.../BLU-LED-Driver-LM36923H.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Teboho、

    您能否提供有关独立模式的更多信息?

    您是否在独立模式下断开 PL3和 PL4的连接? 如果是、则需要在 HWEN 引脚 D2上使用上拉电阻器。

    您的原理图中未显示电容器值、否则原理图正常。

    我们没有适用于此器件的 Arduino 代码。

    此致、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy

    我的意思是说独立器件是自包含的、与它没有任何连接、正如您提到的、我将断开用于 I2C 写入的 PL3 (SCL SDA)、PL4不会断开连接、而只是为了启用和禁用 LED 驱动器、 我还需要一个上拉电阻器吗? 我的电容器值在 D3上为2.2uF、在 C3上为1uF。 我是否还需要 ASEL 上的上拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Teboho、

    只要您保持 HWEN 引脚为高电平、您就不需要在其上拉。 ASEL 可直接连接到 GND 或 VDD 以配置 I2C 地址。

    此致、
    Randy