This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:关断电流较低的类似器件、如0.5nA

Guru**** 2593610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS61098, TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660296/tps61099-similar-part-with-lower-shutdown-current-like-0-5na

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件: TPS61098TPS61291

您好!

我正在寻找 TPS61099等升压转换器、但其关断电流较低、仅为0.5nA、而不是0.5uA。

应用中的电流将约为50至350uA、因此需要低 IQ 和高效率。

您能为我提供支持吗?

非常感谢、祝您一切顺利、

Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难找到此类器件。

    尽管某些器件的典型值可能为~1nA 关断电流、但考虑到工艺变化和温度、该值仍可能大于100nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速回复!
    是否会有一个可能满足这些规格的 RTM 器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在路线图中有一个部分、但不是 KO。 因此、目前 TPS61099、TPS61098 或 TPS61291是唯一具有超低 IQ 的器件。 您能告诉我应用程序的详细信息吗、我们可以考虑如何实现成本和性能的平衡。