This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A30-49EVM-567:数据表中的 FZ 值已识别但缺失(零频率)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30-49EVM-567, TPS7A49, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660525/tps7a30-49evm-567-fz-value-in-datasheet-is-identified-but-missing-zero-frequency

器件型号:TPS7A30-49EVM-567
主题中讨论的其他器件: TPS7A49TPS7A30

TPS7A30-49EVM-567评估板的数据表中包含一个包含 FZ 值的公式。  TPS7A3001数据表或评估板数据表中未提供值 FZ。  FZ 的值是多少?

数据表-  www.ti.com/lit/ug/slvu405/slvu405.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    正确的是、我们没有在数据表中指定 fz。  这是因为 LDO 稳定性不需要 CFF。  因此、CFF 的存在是可选的、大小也是如此。  对于 TPS7A49和 TPS7A30、我们建议使用10nF CFF、以便最大限度地提高噪声和交流性能。

    以下应用报告更详细地介绍了 CFF 大小如何影响 LDO 性能。

    非常尊重、

    Ryan