This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A-Q1:OUTx 额定值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623115/ucc27524a-q1-outx-rating

器件型号:UCC27524A-Q1

您好!

我们收到了客户关于 UCC27524A-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们希望确保 OUTx 额定值。

-当 VDD=12V 时,OUTx 额定值是多少? 是12.3V 吗?
-当 VDD=Open 时,OUTx 额定值是多少?
- VDD+0.3V 的 OUTx 额定值与什么有关? 我们认为它与内部 FET 的体二极管有关。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、
    感谢您为您的客户提供 UCC27524A-Q1支持。 我是 TI 的应用工程师、将会回答您的问题。
    当 VDD=12V 时、OUTx 绝对最大额定值为12.3V。 OUTx 额定值基于您提到的内部驱动器 FET 体二极管。
    第二个问题的回答要困难一点。 当 VDD=Open 时、客户是否意味着没有 VDD 电容、也没有施加电压? (开路)。
    此外、还需要考虑输入信号的状态。 当 OUTx 被指定为 VDD+0.3V 时、预期输出状态为高电平、具有高输入信号。 如果 VDD 开路、则驱动器无法在低电压电平下对高输入做出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我想更清楚地解释第二个问题。 请参阅下图。 这些 MOSFET 的 VDS 最大额定值是多少?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、
    输出驱动器 MOSFET 的 VDS 最大额定值为20.3V、如 VDD 20V (最大值)+0.3V 的绝对最大额定值中所述。
    我希望这能解答您的问题、
    此致、
    Richard Herring