This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21700:LMZ21700的压降电压

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660188/lmz21700-dropout-voltage-of-lmz21700

器件型号:LMZ21700

你(们)好

我想使用 LMZ 21700在输入电压= 4.75V 时获得 VOUT = 4.5V (输出电流= 0.1A)、
此器件的压降特性是否存在问题?
我看到了图8。 删除了数据表(SNVS 872 C)、似乎没有问题、但我想确认它、以防万一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Iout = 0.1A 时、在 Vin = 4.75V 和 Vout = 4.5V 时使用器件不应出现任何问题。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    感谢你的答复。 我想推进设计。
    此致、
    Yutaka