This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用温度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624141/bq34z100-g1-use-of-temperature

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

我有一个无法在电池上放置热敏电阻的设计。 此外、充电期间电路板可能比电池温度高得多。

因此、我无法测量电池的温度、如果使用 BQ34Z100的内部温度传感器、BQ34Z100的温度可能与电池的温度明显不同。 那么、这里是我的问题。

这会是个问题吗?

Impedance Track 算法依赖温度多大?

是否有办法使器件忽略温度读数?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温度是 Impedance Track 仿真的一个关键参数,如果 Temperature()和实际电池温度之间存在显著差异,您将会在容量估算中引入一些误差。 如果仅在充电阶段发生温度变化、这将有所帮助。 器件是否运行过热、因为它离充电元件太近? 最好尝试在它们之间提供一些距离。 另一种替代方法是将外部热敏电阻或10k 电阻放置在 PCB 上温度较低的位置、并允许监测计将其用于温度测量。