This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:如何在 Fusion 中输入电源轨的标度数?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623944/ucd90160a-how-do-i-enter-the-scaling-numbers-in-fusion-for-a-power-rail

器件型号:UCD90160A

我有多个电压超过输入监控器的2.5V ADC 范围、因此将使用外部调节电阻。 在 Fusion 中、如何输入"Vout Scale MON"值、例如轨/标度或标度/轨? 此外、什么是"Vout Cal MON"? 是否有示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪个版本的保险丝 GUI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Fusion 7.0.xxx 上、缩放因子在器件配置窗口"电源轨配置"选项卡中设置。 斜率(刻度)和偏移均可调节:
    -输出电压刻度监视器:这是斜率。 如果您将电压降低2倍、则应将该值设置为0.5。 此值没有单位。
    - Vout 校准监视器:这是偏移量。 如果需要向上或向下移动报告的电压、可以在此处设置偏移值。 该设置值以伏特作为单位。

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、谢谢。