This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:由外部稳压器稳压

Guru**** 2590890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660539/bq34z100-g1-reg-in-by-external-regulator

器件型号:BQ34Z100-G1

数据表介绍了如何为 REG IN 引脚(可能在2.7-4.2V 之间)创建您自己的小 LDO ...
如果系统中已有电池供电系统(5S2P、额定电压18.5V)和3.3V 降压稳压器、那么简单使用3.3V 降压稳压器是否存在任何问题?  

我觉得这比在齐纳二极管和电阻器上燃烧更节能、如数据表和 EVM 所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    只要噪声不是太大并且高于2.5V 内部 LDO 的压降、它就应该工作。 齐纳二极管和电阻器显示为低成本解决方案的示例。

    请告诉我您的设计是如何实现的!

    此致、
    Bryan Kahler