This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:I2C 逻辑电平

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660471/bq28z610-i2c-logic-level

器件型号:BQ28Z610

你(们)好   

 在数据表中、已写入   SCL 和 SDA 的输入电压范围为  5.5.但 逻辑电平    已被写入0.75Vreg ,因此 我应该 将  SCL SDA 上拉 至 1.8V 或 5.5V?

2) 2)我  已经检查   了1.8V  电压以及 3.3V   上拉  电压、两者  都在工作 、 这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    1) 1)数据表表7.26中的测试是在 Vreg = 1.8V 的情况下执行的

    2) 2) I2C 利用未主动驱动为高电平的开漏输出。

    此致、
    Bryan Kahler