This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62095:开关频率和瞬态响应

Guru**** 2611535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624097/tps62095-switching-frequency-and-transient-response

器件型号:TPS62095

大家好、

我对 TPS62095有两个问题:

  • 如果 Vin=5V 且 Vout=1.2V/1A、开关频率是多少? 1.4MHz 还是1.2MHz? 我无法从 D/S 中清楚地看到、我的客户的测试结果是1.2MHz、您能帮助确认吗?  
  • 如何进一步改善 tps62095的瞬态响应

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.2MHz 噪声对于您的低输出电压而言是合理的。 此应用手册可在产品页面上找到、其中介绍了更多内容: www.ti.com/.../slyt646.pdf

    瞬态响应已经非常好了。 您是否有测量结果表明您需要更好的? 您能否分享这些信息并解释"更好"是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glaser、

    我同意您的意见、瞬态响应非常好、如我们的数据表中所示。

    我的问题是:我们能否通过添加前馈电容器来进一步改善瞬态响应?

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的经验、使用该 IC、CFF 可以在瞬态响应方面实现非常小的改进。