This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:在何处轻触"始终打开"电压?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660531/bq40z60-where-to-tap-always-on-voltage

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2

我希望拥有一个始终由电池和/或 VAC 输入供电的超低功耗微控制器。  是否可以(好主意)从 bq40z60中获得此功率?  我想它可以从 PBI 引脚获取。  我想在系统运行时电流为1-2mA、而待机电流要低得多。  这会是个问题吗?  它应该始终在 PBI 引脚上具有电压、对吧?

充电器/电源路径基于 bq40z60、与 bq40z60EVM 基本相同。  本设计旨在让 bq40z60在不使用时断开电池电源和系统的交流电。  微控制器将负责决定何时再次为系统上电并启用 bq40z60。  微控制器也在执行实时时钟。

还有其他关于始终开启电源的建议吗?

 谢谢、Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    在您使用 bq40z60进行设计之前、我们希望确保您已考虑了所有选项以及使用此类紧密集成解决方案所面临的挑战。

    我们发现、许多使用 bq40z60的客户在设计电路板时遇到困难、无法通过 EMI 测试。 这是因为在布置包含开关模式器件的集成解决方案时、您的自由度有限。 在一个 IC 中集成充电、监测和保护功能听起来很有吸引力、实际上、通过使用单独的充电器和单独的监测计、您可以获得更大的灵活性、并且实际上可以更轻松地进行设计。 您不仅可以从更广泛的充电器和监测计中进行选择、还可以利用更新的技术和更新的固件。 分立式多节电池充电器的常见选择范围从具有 bq2417x 等集成 FET 的独立充电器或 bq2461x 等外部 FET (用于更高电流)到 bq2477x 等 SMBus/I2C 控制型充电器。 最新且最有趣的充电器是降压/升压充电器 bq2570x、它允许您获取任何电压输入并为任何电池电压堆栈充电、以及将该电池电压升压或降压至任何目标电压。 它非常适合 USB Type-C 和 USB-PD 应用。 在监测计侧、最常用的新型独立监测计是 bq40z50-R2、它具有最新的功能集和更广泛的安全和保护选项。

    当然,无论您选择哪种 IC,TI 都能为您提供支持,但请务必考虑您的所有选择,不要认为集成始终是最佳的。

    PBI 引脚上的电压由外部电容器"保持"、以便在连接充电器时实现从 BAT 到 VCC 的瞬时电源切换。 它是返回 BAT 的电阻路径。

    bq296xxx 系列保护器可能是您的关注点、因为它们附带了一个1mA LDO 来驱动常开电路(例如 RTC)、并且包含自禁用功能、可在任何电池电压低于特定阈值时关闭稳压输出、 因此、除了提供外部控制来启用/禁用稳压输出之外、还可防止电池漏极。

    此致、
    Bryan Kahler