This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:TPS65233/TPS65235中的内部 FET 和栅极驱动器?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65233, TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624272/tps65235-internal-fet-and-gate-driver-in-tps65233-tps65235

主题中讨论的其他器件:TPS65233TPS65235

团队、

客户想要使用 TPS65233、但目前只拥有 TPS65235-EVM。
-内部 FET 和栅极驱动器是否具有相同的开关损耗特性?
- TPS65233可以使用 TPS65235-EVM 进行评估吗?
-我们已经看到 TPS65235-EVM 和 TPS65233-EVM 上的线圈具有非常不同的值。 在相同的输入电压/输出电压/输出电流条件下比较 TPS65233和 TPS65235时、它对效率有很大影响吗?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65235是一款新器件、与 TPS65233相比、它具有不同的封装、支持1MHz 的 FSW、 支持 DiseqC2.x

    1.是的、在相同的 Fsw 下、它的开关损耗几乎相同。

    不是、它具有不同的封装和引脚排列。

    3.线圈的含义是什么? 不同的外部 组件? 它对效率的影响很小。