This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:固件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660477/bq34z100evm-firmware

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQSTUDIOEV2400

您好!
我正在使用铅酸电池(6节电池)
制造商:Ritar (RT1270)
电压      :12V
电流      :7AH
初始电流小于:2.1A (用于充电)

几天前、我一直在尝试返回 BQ34z100的未密封模式。 因此我再次安装了固件、实际上寄存器是干净的、我希望能够成功校准电流、温度和电压参数、我允许执行的步骤:

1) 1)我在 BQStudio 列表中选择了 ChemID、精准铅酸 Yuasa 0808。
2) 2)我设置"Number of Series Cell"寄存器=6。
3) 3)我想设置 VOLTSET、首先我可以设置它、 但现在我还在阅读德州论坛上的一些主题、他们提到 SREC 文件已损坏、当我安装基本固件以恢复非密封模式时、我只需删除所有输出文件、然后在同一地毯上重新安装了 sluc580内容。

这是n´t 次尝试校准 BQ34z100EVM 第一次发现电池损坏、现在是第二次并且我已经开始校准电压参数、我可以在没有问题的情况下使用电流和温度进行校准、这会增加固件问题。  

非常感谢。

e2e.ti.com/.../BQz34100.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    当您的器件通过 EV2300/EV2400连接到 bqStudio 并以12V 电压供电时、请执行以下步骤:

    1.从 GUI 右侧的命令窗口中按 ENTER_CAL 按钮。
    2.将数据存储器>配置>电源>闪存更新正常电芯电压设置为1000mV
    3.单击 Read All 按钮以验证是否在设备上设置了新值。
    4.从 GUI 右侧的命令窗口中按 EXIT_CAL 按钮。
    5.在设备的其他位置更改另一个参数,然后单击“Read All”(全部读取)以验证该值是否已更改。

    如果问题仍然存在、请告知我。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kahler 先生

    谢谢你的答复,我非常感谢。

    我卸载了所有文件 BQStudio 并再次安装(1.3.80)、与其他 BQ34z100一起安装、实际上我执行了每个步骤、一切都很好、我更改了软件版本、因为以前 总是接受我的任何值。

    我注意到的事项:

    1)看起来像油缸(燃油表)的图像在特定限制范围内开始呈绿色。 之后保持为0%。

    2)启动 BQStudio 时、"Auto refresh is off-click to turn on"指示符为红色、我必须手动打开(单击)、在遇到固件问题之前、始终以绿色启动。

    3) BQ-EVM 与软件之间的通信是 HDQ (我理解它是不可逆的)。

    e2e.ti.com/.../5857.BQz34100.docx

    在作出这些澄清之后,我希望能够准备好进行充电周期。

    此致。