This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2833:过压、脉冲控制

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624114/lm2833-over-voltage-pulse-control

器件型号:LM2833

我想 对 DCDC 进行脉冲,输出为2V/2.5A。输入电压为3.3V;

脉冲为30Hz、 脉宽现在为5ms (可能会更短)。

我将脉冲连接到 EN 引脚。 我想知道 IC 支持多高的频率。  

然后、启动时间超过600us。 为了缩短加电/断电时间、当我想关闭电源时、是否可以将 fb 引脚短接至 GND 以实现过压保护?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解您要实现的目标。  您能解释一下您的应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉造成混淆。 要求是一个具有大电流输出、窄宽度和尖锐边缘的激光电路。
    我发现我以前犯了个错误。 我不需要控制直流/直流使能引脚。
    向输出电路中添加 MOSFET 就足够了、不是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只想连接输出电压并断开与负载的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 有什么需要注意的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您消耗高电流并突然断开负载与输出的连接、则会在输出端遇到过冲。 多少取决于您的设计细节。