This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:UCC28881降压转换器、可相对于 VIN-输出-12V 电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623805/ucc28881-ucc28881-buck-converter-to-output--12v-with-respect-to-vin-

器件型号:UCC28881

您好!

您能否提供一个参考电路来使 UCC28881相对于 VIN-输出-12V?

输入为220V AC、客户希望具有负电压输出。

谢谢、此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过跳跃 D1和 L1 (D1的阳极连接到 Vout)、将 D4的阳极连接到 VIN-并反向 CL 是否会产生负输出?

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    我相信 UCC28881数据表中9.2.2.4部分的图23所示的高侧降压/升压转换器配置符合您客户的要求。 您在之前发布的公告中指出的标记更改与此图不符、并且缺少几个会使其符合图23的断开连接。

    我建议直接使用图23、而不是修改不同的配置、以消除有关连接的任何歧义。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    图23是 相对于 VIN 的正输出(VOUT)–但我的客户希望相对于 Vin-的负输出。

    是否有关于如何修改电路的建议? 谢谢。

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    也许我误解了您的请求、但正如我所理解的那样、图23是您的客户所寻求的。
    使用 VIN-作为基准、您可以看到它与 VOUT+作为同一节点直接重合。  这意味着 VOUT-是相对于 VIN-的负输出。

    图21显示了相反的情况、其中 VOUT+是相对于 VIN-的正输出、如该配置的项目符号特性列表中所述。  在键入此内容时、我注意到 第9.2.2.4节中图23的第二个要点显示"相对于 VIN-的正输出(Vout)"、这是错误的。  这 可能是这里引起混淆的原因。  该项目应改为"相对于 VIN-的负输出(Vout)"。  我将在数据表中提交此误差以进行更正、但我无法预测何时会发布此更正。

    此致、
    Ulrich