This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480:反馈不稳定

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657286/lm26480-feedback-is-not-stable

器件型号:LM26480

您好!

我使用 LM26480器件创建了一个电路。
现在、我正在评估它的行为。
我附加了电路图、但1.5V 的输出电压会振荡。
我确认了 SWPin、但开关在连续状态中上下摆动。
我认为反馈稳定性存在问题。

作为一种对策、一个陶瓷电容器并联到反馈电阻器的上侧。
我将附上结果。
添加120pF 似乎会产生影响、但通过增加电容器的容量没有任何变化。

我想问你一个问题。
除了在反馈电阻器上方添加电容器外、是否还有其他方法可以降低输出电压的波动?

(其他信息)
首先、电容器未与电路图的反馈电阻器并联。
1.5V 的输出电压为负载侧提供大约200mA 的电流。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表建议在输出电压为1.5V 时使用10pF 电容器作为 C1 (您的设计中的 C28)

    120pF 是您使用的电容值、12*10pF = 120pF。 这是一个比建议值高的数量级、这些前馈电容器选择在数据表的表5中非常具体。 一般来说、前馈电容器非常小(1-20pF)。

    请使用建议的10pF 电容再次进行测试。

    如果这不起作用、以下是您可能需要测试的其他一些事项:

    • PCB 的 DCDC1上是否会出现相同的问题?
    • 当 DCDC2以1.5A 满载时是否仍会出现此问题?
    • 反馈信号(FB2)是否有噪声? 任何引脚上的 GND 连接是否有噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一项建议需要一些时间,但如果其他建议都不起作用,则应测试这一备选方案:

    申请可订购器件型号"LM26480QSQ-CF/NOPB"的样片并重新测试。


    您能否在 LM26480芯片上为我们提供在您的设计中出现故障的顶端标记?
    它应以"26480AA"结尾、并在其前面有7个字母数字值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。
    关于布局、会发现信号系统受噪声影响的位置、并且很可能会影响此症状。
    因此,我将从这一内容中采取对策。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您查找 PCB 上的所有噪声源之前(需要一些时间)、

    您能否在以下位置重新运行先前的测试:

    • 无负载
    • 满负载(>1A)

    并拍摄示波器照片来记录您的结果? 重新运行测试时、C28前馈电容可能为 NC。

    这将非常有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    在我创建的电路中、我无法切断实际负载(200mA)、因此我无法在无负载的情况下进行测试。 之后、在添加了虚拟负载并可提供1.5A 负载的状态下测量输出电压、但症状进一步恶化。

    对于 C28的值、它不是在10pF 下实施或测量的、但它根本不会影响症状。

    在创建布局时、我将 AGND 作为信号系统的接地端。
    但是、我认为生成 AGND 的方法是不好的。
    因此,我将回顾其内容。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请解释在施加1.5A 负载时"症状进一步恶化"的原因。

    • 不稳定性是否会变差、从而导致更大的纹波?
    • 纹波是否变得如此之高、以至于输出电压被钳位在 VIN (或下降至 GND)?

    当我们尝试在 TI 的实验室中测试此问题时、这将是重要信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在 LM26480芯片上为我们提供在您的设计中出现故障的顶端标记?
    它应以"26480AA"结尾、并在其前面有7个字母数字值。