This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:查找 LED 驱动器部件

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622503/ucc28810-looking-for-a-part-for-led-driver

器件型号:UCC28810

您好!

我正在开发一个具有以下规格的 LED 驱动器项目-

通用输入、85-265Vac  

1.2A 的 O/p 电流、模拟标准0-10V 调光

3.45-65 Hz 频率范围

4.输出过压阈值为26V 至30V、输出过流阈值为1.3-1.5A  

我认为 UCC28810符合我的要求、但我不确定是否可以满足 OV 阈值。 您是否会推荐任何其他 IC? 或者是否可以更改设计。

是否有任何 IC 将光耦合集成到芯片中以感应输出电流?  

http://www.ti.com/lit/ug/sluu344b/sluu344b.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sowmya、

    输出 OVP 必须是具有第二个光耦合器的独立分立式电路、以便在发生 OVP 时为 UCC28810提供独立反馈系统。

    遗憾的是、TI 没有配备集成光耦合器的 PWM 控制器。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要过流、过压和欠压保护。

    一旦我确定了分立式电路、我需要将其连接到哪些引脚?

    -Sowmya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sowmya、

    如果您将 VSENSE 引脚拉至低于使能阈值、您将关闭栅极驱动。 此特性在第6页的引脚说明表中进行了说明。

    此致

    Peter