请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28810 您好!
我正在开发一个具有以下规格的 LED 驱动器项目-
通用输入、85-265Vac
1.2A 的 O/p 电流、模拟标准0-10V 调光
3.45-65 Hz 频率范围
4.输出过压阈值为26V 至30V、输出过流阈值为1.3-1.5A
我认为 UCC28810符合我的要求、但我不确定是否可以满足 OV 阈值。 您是否会推荐任何其他 IC? 或者是否可以更改设计。
是否有任何 IC 将光耦合集成到芯片中以感应输出电流?