This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PWM 控制型降压直流/直流

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660495/pwm-controlled-buck-dc-dc

您好!

我想实现一个 MPPT 控制的 DC/DC、因为我希望电池板生成的最大功率将在每个"时刻"传送到系统中。
VIN 将介于26V 和35V 之间(VMP 将约为31V)、Vout 将为17V、I_max (17V)将约为2.5A
为了实现 MPPT 逻辑、我需要降压直流/直流开关、并且可以使用外部 PWM 信号进行驱动。 如何从您的产品列表中找到支持使用外部 PWM 驱动的抖动? 我现在有点困惑。

谢谢、
Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 C2000 MCU、则可以生成 PWM 并驱动 C2000的降压功率级。  网络上提供了一个具有 MPPT 示例的基于 C2000的太阳能逆变器套件。 请使用以下链接:

    Shamim