This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:+变压器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV704, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660324/tlv704-transformer

器件型号:TLV704
主题中讨论的其他器件: SN6501

您好!

在隔离式应用中、5V 至5V、以下情况中的正负点是什么:

  1. 变压器1:1.3 + TLV704
  2. 仅变压器1:1.1

此致、
ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adi、

    变压器不能用于直接转换5VDC - 5VDC。 变压器需要交流或开关输入、以在变压器上产生磁场并产生输出。

    要实现5V 至5V 的隔离式直流、您需要一个隔离式直流/直流转换器:
    www.ti.com/.../overview.html

    我将把您的帖子移至隔离式直流/直流转换器 e2e、以便您在那里获得帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    实际上、我参考使用 SN6501进行的设计、其数据表中写道:" 1:1.1和1:1.7匝数比专为具有宽电源轨和低负载电流的逻辑应用而设计。 这些应用无需 LDO 即可运行、从而进一步降低成本"。
    我的问题是根据这些发言提出的。

    此致、
    ADI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adi、

    SN6501数据表详细介绍了非稳压输出和稳压输出之间的差异。 通过向 SN6501和变压器的输出添加 LDO 来创建稳压输出、可提高输出电压精度、瞬态性能和纹波抑制。