This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:SLUC222C

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624214/ucc28950-sluc222c

器件型号:UCC28950

你好

我正在使用 UCC28950模拟相移直流/直流全桥拓扑。 我已参考设计工具并更新了24V 输出的 TINA 模型。

我使用了560 V 直流输入。 我已根据设计工具更新了电压环路补偿反馈参数 R5和其他两个电容器、但 输出仍然稳定至12V  。

我缺少什么?

请指导我完成。

谢谢

Samrat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Smart

    您应该调整反馈电阻分压器。
    如果您仍然有问题、可以将仿真电路发送到我的收件箱 yunsheng-qu@ti.com。

    此致、
    云生