This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:SS 编程

Guru**** 2554410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622657/lm5175-q1-ss-programming

器件型号:LM5175-Q1

Hoi TI 支持者、

我对 LM5175-Q1有疑问。

对于我学校的一个项目、我想使用 LM5175-Q1将风扇的输入电压(9 - 30伏直流)转换为12伏直流电压。 但风扇的浪涌电流存在问题。 使用的风扇需要3、42安的浪涌电流。

 在 DE 芯片中集成了 SS 编程。 那么、我的问题是、我能否将其用于浪涌电流为3、42A 的风扇?

风扇的标称电压为12V

标称电流为0、66A

电源7、3 W

此致、

Hao Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以调整 SS 以支持您的风扇操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Youhao Xi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、当风扇的启动电流减小时、启动电流将小于3、42A。风扇随后会正常工作吗?
    因为风扇需要3、42A 才能启动。