This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:最大电池容量

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z60, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623743/bq40z60-max-battery-capacity

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2BQ40Z50BQSTUDIO

尊敬的 TI:

我想在我的项目(学校项目)中使用此芯片、其中将有4个串联电池。 每节电池中将有4节锂离子电池18650、容量为3000mAh、连接参数为 paralel。

我在本页找到了-> http://www.ti.com/product/BQ40Z60/description 如果我连接到(4*4*3000=48000) 48000 mAh 电池,会发生什么情况? 电池电量监测无法正常运行? 因为在数据表中我没有找到任何关于最大容量的信息。

感谢你的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Impedance Track 监测计上的容量不应超过29Ah、因为可能会发生固件计算溢出。 您可以使用容量扩展来支持更高容量的软件包、附加的应用简报可以提供帮助。 您为什么使用 bq40z60? bq40z50-R2将提供更好的性能。

    e2e.ti.com/.../5086.High-cell-count-app-note.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    嗯、我没有理由使用 bq40z60。 我将使用 bq40z50。

    是否有任何教程、如何操作? 我读了那个 pdf、我知道该怎么做、但我真的不知道怎么做。

    如果我理解这一点、我将把 bq40z50连接到 PC、下载 bqstudio、然后编辑配置并将其发送到闪存。 对吧?

    我真的很抱歉我的愚蠢的问题。 我在这种电源管理方面完全是新的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq40z50-R2数据表和 bq40z50EVM 用户指南中的设计示例应能为您提供帮助。 我随函附上了 BMS 深度潜水活动中的演示、该演示有助于更好地了解容量扩展。

    e2e.ti.com/.../2015_5F00_DD_5F00_Gauge-Design-Configurations-for-High-Charge--Discharge-Rate-Applications.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 您的回复:)!

    是的,它帮助了我们!