This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:LM3435能否为每种 LED 颜色提供超过300mA 的电流?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660209/lm3435-can-lm3435-provide-current-for-each-led-color-to-more-than-300ma

器件型号:LM3435

LED 电流电平设置为900、但每种颜色的电流仅为50mA。 如何使 LM3435为每种颜色提供300mA 电流。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ying、

    您能否提供其他信息? 您是否正在使用 EVM 并尝试更改电流、或者这是您自己构建的电路板? 如果是您自己的定制板、您能否提供原理图和 PCB 布局? 您的输入电压和您使用的 LED 正向电压是多少?

    谢谢、

    克林特