This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:电流行为

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659464/tps92641evm-current-behavior

器件型号:TPS92641EVM

您好!

我的客户正在评估此 EVM、并有以下问题(随附波形):

我们使用30kHz PWM 信号进行调光、并标记每个波形的占空比设置。 我将再次发送具有更好标签的波形。

当我们降低 PWM 信号的占空比时、LED 电流漂移在光标下方。 这是正常操作吗?

谢谢、

Chuchen

e2e.ti.com/.../30kpwm_5F00_99duty.tife2e.ti.com/.../30kpwm_5F00_77duty.tife2e.ti.com/.../30kpwm_5F00_41duty.tife2e.ti.com/.../30kpwm_5F00_40duty.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chuchen、

    我不确定这里、我没有看到过这个。 您是否使用 SDIM 进行调光而不使用分流 FET? 如果是这样、我不确定它到底是如何工作的。 如果您使用 UDIM 进行 PWM 调光、会发生什么情况? 您使用的 COMP 电容器值是多少?

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    我正在检查您的问题、COMP 为1uF。  请参阅随附的修改后的 EVM 原理图。

    谢谢、

    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuchen、

    请尝试使用 UDIM (上面原理图中的 TP2)并查看是否存在差异。 SDIM 旨在与 Q3一起使用、因此其行为略有不同。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    客户反馈:

    原始波形使用的 SDIM 引脚在演示板上安装了分流 FET。

    正如您所建议的、我尝试使用 UDIM 引脚、但是我仍然遇到同样的问题。 请参阅随附的波形。 当我更改进入 UDIM 的信号的占空比时、电流漂移。

    e2e.ti.com/.../dutycycle10.tife2e.ti.com/.../dutycycle50.tife2e.ti.com/.../dutycycle90.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chuchen、

    我不明白电流"漂移"是什么意思。 我看不到这些最后的图片有什么问题、看起来工作正常。 您能澄清一下吗?

    谢谢、

    克林特